This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:某些频率下的尖峰

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1018176/lmx2571-spikes-at-some-frequencies

器件型号:LMX2571

您好!

我尝试使用 TCXO 40MHz 在440MHz (440、460、480 MHz)下从 LMX2571获取清晰的音调、并且存在一些具有~1.7kHz 偏移的侧峰(例如441MHz 时、音调清晰)。 它不是整数边界问题。 当我使用 TCXO 39MHz 时、问题出现在例如429 MHz。
您能否查看合成器的设置? 您可能会发现问题。

寄存器0:0x00000083
寄存器1:0x00017A5B
寄存器2:0x00029080
寄存器3:0x00031200
寄存器4:0x00042018
寄存器5:0x00050103
寄存器6:0x00060688
寄存器7:0x00070080
寄存器8:0x0008001F
寄存器9:0x00090000
寄存器10:0x000A0000
寄存器11:0x000B0000
寄存器12:0x000C0000
寄存器13:0x000D0000
寄存器14:0x000E0000
寄存器15:0x000F0000
寄存器16:0x00100000
寄存器33:0x00210000
寄存器34:0x00221100
寄存器35:0x00231904
寄存器39:0x002711FB
寄存器40:0x0028081C
寄存器41:0x00290808
寄存器42:0x002A0210
寄存器46:0x002E001A
寄存器47:0x002F6000
寄存器53:0x00357806
寄存器58:0x003A8C00
寄存器60:0x003CA000

F1F2_SEL:0
启用端口 TX:1.
PWR OUTBUF 端口 TX:31
(CP_IDN + CP_IUP)* CP_GAIN:(8 + 8)* 0 [CP_GAIN=1 ] CP = 2500uA
FSK_EN、FSK_MODE_SEL、FSK_LEVEL、FSK_DEV_SEL:0 0 0
环路滤波器阶数:2、环路滤波器:R3=0、R4=0

计算的参数 TX (F1):
频率输出:440000000
合成器频率:440000000
参考频率:39999845
OSC div R:2 3_*8_1
频率 PDF:1066253
输出 CHDIV:12.
N 预分频器:2.
Fvco:5280000000
整数 N:24
FRAC:6000768

分母:80000

谢谢、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    根据您的配置、OSCin 和 Fout 之间在1.7kHz 偏移时将出现串扰杂散。

    如果您使用40MHz OSCin 并设置 NUM=6000000、则此杂散将消失。