This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2-156M:1.8V 单端输出

Guru**** 2538300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK6C, LMK61E2-156M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1017695/lmk61e2-156m-1-8v-single-end-output

器件型号:LMK61E2-156M
主题中讨论的其他器件:LMK6C

大家好、

您能否告诉我哪个寄存器可以将输出波形从+/-900mV 调节到0~1.8V

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    似乎您的输出是交流耦合的、而您正在寻找具有直流偏移的直流耦合、这是通过终端而不是寄存器设置来实现的。

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚读了标题、您好像在寻找 LVCMOS 振荡器吗?

    目前、我们拥有的唯一 LVCMOS 振荡器版本:

    我们目前正在对 BAW 振荡器 LMK6C 进行采样、 该器件采用较小的封装(3225、2520)和固定频率(<200MHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    以下是我们的目标。 是否无法使用 LMK61E0来实现波形?

    您能否告诉我、哪个规格显示了 LMK61E0可以实现波形?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    LMK61E0是单端 LVCMOS OSC。 一个输出通道、轨到轨。

    这里的电压轨为3.3V、因此可能不是您想要的。

    LMK61E2-156M 仅为差分输出。 您是否希望调整 SE 级别? 不过、您仍将具有差分输出... 您无法禁用通道的另一侧。 我相信您正在使用交流耦合、如果您正在寻找~0 - 1.8V 电压、则器件需要采用直流耦合:

    Amin