This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:TI 使用的 LMX2595 REF 信号源

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1017789/lmx2595-lmx2595-ref-signal-source-used-by-ti

器件型号:LMX2595

大家好、我们使用的是 LMX2595 PLL IC、我想知道您最初测试 EVM 板时使用了什么基准振荡器或信号发生器来获得数据表结果。 我们的 LMX2595通常在 16GHz 左右运行、我 想知道您的基准在100Hz 至1MHz @ 16GHz 下的相位噪声、因此我可以使用实验室信号发生器的相位噪声将测试结果与 TI 数据表进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    对于闭环相位噪声基准设置、我们通常使用100MHz 的 Wenzel 源(501-28343)进行测量。  

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!