This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:输出配置

Guru**** 2510355 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1017592/lmk05318-output-configuration

器件型号:LMK05318

大家好、

我的客户想知道如何将 CH6配置为1.8V CMOS 单端输出?

在 SCH 中、VDDO 为3.3V。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    所有 CMOS 选项均为单端输出。 问题是、如果他们使用的是 P 侧、他们希望在通道的 n 侧发生什么情况、或者他们可以选择仅使用 n 侧。

    • CMOS (+/-)、CMOS (-/+)、 CMOS (+/+) 和 CMOS (-/-) :表示 p 和 n 通道处于活动状态。  具有互补(180度相移)或同相的选项。 另一个选项是首先从哪个通道启动为高电平、反之亦然。
    • CMOS (+/HiZ)、CMOS (-/HiZ)、CMOS (HiZ/+)和 CMOS (HiZ/-):所有器件均在通道的一侧处于活动状态、而另一侧处于高阻抗状态、未处于活动状态。 选择是 n 侧还是 p 侧、以及它是高电平还是低电平。
    • CMOS (HIL/HIZ)和 CMOS (低电平/低电平):无有源输出。 实际上、通道被禁用和断电。

    LMK05318仅支持1.8V CMOS、与 Vddo = 3.3还是 Vddo = 1.8无关。

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    明白了、非常感谢您的详细描述。

    此致、

    陈文森