This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594

Guru**** 2766165 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1017324/lmx2594evm-lmx2594

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

至于3.3V 电源、我们目前使用工作台电源、一些导线和 SMA 连接器。 我们的设置似乎不是最专业的... 在您的网站上、您可以看到同轴电缆提供3.3V 电压的图片。 TI 是否提供具有同轴电缆连接的直流/直流电压电源、该连接可能会直接插入? 在直流输入纹波等方面的规格[如果有]是什么。

对于3.3V 接地、当我们在单端使用 LMX2594时、我认为出站同轴电缆 OD 上的电势将与3.3V 提供的电势相同、射频保持在同轴电缆的 ID 上、对吧? 即输出未发出共模信号。  

谢谢、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    EVM 可选择使用直流/直流转换器、但我们必须从 TI.com 获取一些免费样片。  

    射频输出需要交流耦合、因此我们无需计算共模直流电压。