This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:PLLatinum

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1016301/lmx2595-pllatinum

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMX2594

尊敬的团队

客户使用 PLLatinum 仿真滤波器、但他们有一些设置问题、您能不能提供建议?

客户的状况:  

Focs:122.88MHz

Fvco:8143MHz

1.21为什么显示红色背景? 该值是否需要调整?

2.有 VCO1到 VCO7、 如何选择该功能?

3. Fout 是否等于 Fvco/2?  

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    每当框变为红色或黄色时、需要注意的是、我们可以将鼠标悬停在框上以查看提示。 在这种情况下、1.21不是有效值、因为芯片无法生成该比率。  

    我们不需要考虑 VCO 内核、将自动选择正确的 VCO。

    在所示的图片中、输出分频器设置为 div/2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Neol

    Focs:122.88MHz

    Fvco:8143mH

    客户 无法获得 Fvco=8143MHz

     您能帮助优化环路滤波器组件。

    随附 LMX2594 PLL 仿真文件。

    e2e.ti.com/.../LMX2594_5F00_MTI.sim

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    给你。

    e2e.ti.com/.../2594e2e.sim