请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 团队-
根据数据表的第8.5.1节、TI 建议以降序对从0x44到0x00寻址的所有寄存器进行编程、包括具有保留值的寄存器。
但是、这会使芯片初始化时间比客户希望的更长。
1、我们是否可以跳过具有保留值的寄存器?
2.上电后是否有任何更快初始化的特定过程?
3.更改某些寄存器字段(如 XO 的偏置电流)是否有任何建议的过程?
4.您可能还需要其他建议来加快这一速度吗?
谢谢!
Steve
PS:如有必要、请随时与我联系。 在此处发布、以造福社区。