This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338:无输出(故障排除)

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1016507/lmk00338-no-output-troubleshooting

器件型号:LMK00338

我的 LMK00338设计不会在任何输出上产生输出信号。  我在此附上原理图的快照以及输入信号的示波器截图(我捕获了差分输入的一个桥臂)。  两个电压轨(3V3_CLK 和3V3)测量3.3V。 请告知问题可能出在哪。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    为了启用组 A 和 B 输出缓冲器、 CLKoutA_EN 和 CLKoutB_EN 应该为低电平有效。 这在您的设计中似乎很高。 使其变为低电平并查看输出。

    此外、要选择 CLKin0输入、请确保 CLKIN_SEL0和 CLKIN_SEL1逻辑引脚应为低电平(0)。

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ajeet!