This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:建议的初始上电序列:是否需要10ms?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1015271/lmx2595-recommended-initial-power-up-sequence-10ms-necessary

器件型号:LMX2595

我计划在全辅助模式下使用 LMX2595、我注意到在数据表的7.5.1中、它建议在对所有寄存器进行编程后等待10ms、然后再将 FCAL_EN 设置为高电平。

等待步骤有多必要、如果我要在完全辅助模式下使用、甚至需要将 FCAL_EN 设置为高电平吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    此10ms 应用于初始上电序列、即 Vcc 上电后需要。

    在初始上电序列之后、您不再需要此10ms。 如果要更改频率、请仅对必要的寄存器进行编程、然后对 R0进行编程以触发 VCO 校准。 如果您使用完全辅助模式、则对所有必要的 VCO 参数寄存器进行编程、无需对 R0进行编程、因为无需进行 VCO 校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我发现它只在 VCC 上电时需要、我计划在上电时对所有寄存器进行编程、然后仅针对频率变化执行必要的 VCO 寄存器(不需要 R0)

    我想我要问的是、如果我仅使用完全辅助模式、我是否仍需要在上电时等待10ms、并在之后将 FCAL_EN 位设置为高电平? 或者、我是否可以跳过该位、在我的电源稳定且对寄存器进行编程后立即进入该位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    Vcc 稳定后、您可以直接进入完全辅助模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么10毫秒是否只是为了使自动校准稳定并准备好继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    10ms 用于确保在执行 VCO 校准之前内部 LDO 稳定、否则校准可能会由于 LDO 电压不正确而返回优化结果。