This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:抖动规格

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1016227/cdce6214-jitter-specifications

器件型号:CDCE6214

大家好、

请就 以下问题向我提供建议:

我考虑将时钟发生器 IC 替换为 CDCE6214。

但是、两个器件具有不同的抖动规格。

CDCE6214坚持在12MHz 至20MHz 之间实现最大1.5ps RMS (1 Σ)抖动。

相比之下、旧器件坚持将抖动规格作为波纹管:

   周期抖动(1 sigma) 8.3ps (最大值

   周期到周期抖动(1 sigma) 12.8ps

   长期抖动(1、000个周期1 sigma) 41.7 ps

您能不能就如何转换这些抖动规格提供建议吗?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    从 RMS 到峰峰值、您可以参阅以下内容:

    我不知道从12k-20M 抖动到周期/周期到周期抖动的任何直接转换、因为前者是在相位域中测量的、而后者是在时域中测量的。 我们通常避免测量时域中的噪声性能、因为结果可能不准确。 12K-20MHz 集成抖动是一个更常见的规范。

    此致、
    Hao