This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:动态修改输出频率

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, LMK05318B, CDCE6214, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1016264/lmk03318-modify-output-frequency-on-the-fly

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件: LMK05318BCDCE6214LMK5B12204

大家好、

请就以下问题向我提供建议:

我尝试即时修改 LMK03318的输出频率。

即时意味着输出时钟不会运行

 任何干扰。  

您认为这是可行的吗?  

我怀疑通过稍微改变 N 分压器电阻可能会实现这一点。

例如、使用100MHz 参考时钟时、VCO 可以在4800MHz 下运行。

它可被分频为100MHz、而 N 分频器可被设定为1/48+0/10000。

当将标称值从0更改为48时、可以改变 VCO 频率

-100 PPM。   

我有两个问题。

一 个 I2C 访问被限制在8位、而 N 分频器由 22位组成。

   如果所有22位变化都可以反映在实例中

2.数据表建议按顺序访问寄存器。

   如果可以接受单独的寄存器访问。

3.与 PLL 分频器相关的任何更改都可能导致重新校准

   N 分频器访问案例 是否重新校准?

4.在没有 VCO 重新校准的情况下,可以接受多少频移?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    LMK03318不支持此功能。 不保证无毛刺频率调整。 具有此功能的器件:CDCE6214、LMK05318B、LMK5B12204。 您可以在数据表中搜索"DCO"以获取更多详细信息。

    此致、
    Hao