This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:如何设置频率(仅限 F1)

Guru**** 2529970 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1016226/lmx2571-how-to-set-frequency-f1-only

器件型号:LMX2571

大家好、

我的客户将仅将 LMX2571与 F1搭配使用。

DS 8.1.4中介绍了频率设置过程、但我的客户希望 检查 在未使用 F2时如何设置频率。

在这种情况下、 在上电并设置 FCAL_EN = 1后、只需按顺序写入 R7⇒R6⇒R5⇒R4⇒R3⇒R2⇒R1⇒R0是否足够?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    如果仅使用 F1、则设置 F1F2_MODE = 0;F1F2_CTRL = 0;F1F2_SEL = 0、无需对 F2相关寄存器进行编程。