This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:原理图审阅

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2694-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1015876/lmx2595-schematic-review

器件型号:LMX2595
Thread 中讨论的其他器件: LMX2694-EP

尊敬的团队

在 客户的新项目中、我们在 LMX2595中进行设计、这是一个好消息。

您可以帮助查看原理图吗?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    如果未使用 RFoutB、我们可以使引脚保持悬空、不需要50Ω Ω 分流电阻器。

    当它们进行 PCB 布局时、将 C189放置在 CPout 引脚附近;将 C191放置在 Vtune 引脚附近。

    使用电感器上拉时、输出阻抗将远低于50Ω Ω、我不确定我们是否可以从平衡-非平衡变压器获得正常的预期。 正如数据表第7.3.9节所建议的、我们建议在输出后添加一个电阻焊盘、以便获得更好的阻抗匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    谢谢您的推荐。

    在客户将射频输出(引脚22、23、18、19)设计为单端时、如何将该输出 RFOUTAM、RFOUTAP RFOUTBP、RFOUTBM (引脚22、23、18、19)设计为单端?

    它们需要高功率输出。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    建议阅读 LMX2694-EP 数据表第8.1.4节和第8.1.5节、我们有关于输出上拉的更多信息。