This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:LP-HCSL 与 HCSL

Guru**** 2772505 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1015683/cdce6214-lp-hcsl-vs-hcsl

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件: LMK00334

你(们)好  

客户想将  CDCE6214或 LMK00334用于 PCIe Gen5。 似乎最大的差异是输出电平。  CDCE6214 是 LP-HCSL。 LMK00334是 HCSL。

那么、您能说出 LP-HCSL 和 HCSL 的区别吗? 他们是否需要注意使用 LP-HCSL 而不是 HCSL?  

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    从输出电平的角度来看、没有差异。 LP (低功耗)-HCSL 顾名思义、更省电。 此外、LP-HCSL 有50 Ω 内部端接电阻、因此无需外部端接。 传统 HCSL 可能具有也可能没有内部50欧姆电阻。

    此致、
    Hao