This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用24.576M 时钟 PLL 或 OSC

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, CDCEL824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1015300/24-576m-clock-pll-or-osc-recommend

主题中讨论的其他器件:LMK61E2CDCEL824

尊敬的 TI:

客户系统只能输入24.576M 时钟、但我们的 CAN 随后输出、您能将一个 PLL 重新编程给我们吗?

支持以下 MCLK 频率:
■9.6MHz
■11.289MHz
■12.288MHz

BR
余安清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、输入可以是9.6Mhz、11.289Mhz 或12.288Mhz、输出应该是24.576Mhz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peiyq、

    您是否有 OSC 要求或 PLL? LMK61E2可以是一个振荡器、用于生成上述任何所需频率。

    对于任何 PLL 要求、我建议使用 TI 时钟树架构工具来生成您所需的时钟、这将根据您的时钟要求推荐您使用的器件。

    https://www.ti.com/tool/CLOCK-TREE-ARCHITECT

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajeet,

    我想使用一个 PLL,PLL 的输入

    ■9.6MHz
    ■11.289MHz
    ■12.288MHz

    PLL 的输出为 24.576Mhz。

    请您推荐一个 IC、或者检查 CDCEL824是否可以解决我的问题。

    BR

    余安清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yuanqing、

    任何可支持您所需输入和输出频率的分数 PLL 都可用于您的应用。

    CDCEL824可能具有从10MHz 开始的有限 XTAL 输入频率、这可能不支持9.6MHz 输入、否则它适用于您的应用。

    我仍然建议 使用时钟树架构工具来更好地选择时钟。 因此、我建议使用 CDCI6214

    https://www.ti.com/tool/CLOCK-TREE-ARCHITECT

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    明白了。

    再次感谢您的帮助。

    BR

    余安清