This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:频率设置

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1135904/lmk05318-frequency-settings

器件型号:LMK05318

大家好、

主参考时钟使用100M 有源晶体振荡器、我的问题是解答:

LMK05318的输出频率是否可以同时为148.5M、100M 和26M? 如何配置?

2. 148.5M 的频率是否可以动态修改为297M? 如何配置?

谢谢、

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    我们建议使用 LMK05318B。 它是最新版本(请参阅 此 e2e 文章了解差异)、性能与 LMK05318相同。

    LMK05318的输出频率是否可以同时为148.5M、100M 和26M?  如何配置?

    • 3个输出不能同时生成。 LMK05318可在其2个 PLL/VCO 上生成两个不同的频域(VCO1 = 2500MHz 和 VCO2 = 5500至6250MHz)。 只有100MHz 的频率可以来自具有2.5GHz VCO 的 PLL1。 这意味着其他两个频率必须来自 PLL2/VCO2。 但是、由于在 APLL2 VCO 范围内没有介于148.5MHz 和26MHz 之间的常见倍数、因此这是不可能实现的。

    148.5M 的频率是否可以动态修改为297M? 如何配置?

    • 是的、如果删除26MHz、则可能会出现这种情况。 在这种情况下、100MHz 可以来自 PLL1、148.5MHz/297 MHz 可以来自 PLL2、使用 VCO2 = 5940MHz。
    • 输出通道分频器寄存器 OUTx_DIV 可以更新(动态修改)、以便在148.5MHz 和297MHz 之间进行更改。

    请下载 TICS Pro 以配置 LMK05318/B、并参阅此分步指南 :e2e.ti.com/.../7345.LMK05318B-TICS-Pro-GUI-Overview.pdf。

    此致、
    Jennifer