This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:输出引脚连接

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1135489/lmk03318-output-pin-connection

器件型号:LMK03318

尊敬的团队:

客户想知道、对于 LVDS/LVPECL/HCSL 等交流输出类型、是否存在反向连接输出 P/N 的风险? (输出 P >接收器 N、输出 N >接收器 P)

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  
    可以执行此操作、但客户应注意输出将被反转。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    由于这是交流信号、我们的输出 P/N 设计是否有任何副作用?

    对下游器件计时有什么影响?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    一般而言、 只要没有时钟相位对齐要求、交流耦合差分信号的 P/N 引脚交换就很好。 相位噪声和抖动也应保持不变。  

    此致、  

    Connor