This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:LMK04228的时钟输出频率不符合预期

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1136627/lmk04828bevm-the-clock-output-frequency-of-the-lmk04228-does-not-match-expectations

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK04228

大家好、

大家好、我将使用 TI 提供的仿真设计软件生成的参数、使用 lmk04228在开发板上进行调试。 参考时钟为100M (晶体振荡器)、输出为156.25Mhz、但我发现实际输出频率不是156.25mhz。会有一些固定偏差、原因是什么? 是配置问题还是其他问题?

此致、

Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    您能否共享用于156.25MHz 生成的已用配置文件?

    使用100MHz 基准、您可以选择 VCO0 (2500M)并使用分频器值16设置156.25M。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal