主题中讨论的其他器件: CDCE6214
您好!
我希望使用 CDCI6214来生成四个2MHz LVCMOS 时钟。 我想在 TICS 软件中将 out2/3输出到 CMOSP 和 P+/N+、那么引脚13、14、17、18将生成4个2MHz LVCMOS 时钟、对吗?

2.我使用 CDCI6214是因为我有一个时钟生成 LVPECL 时钟、所以我希望使用同一个部件。 但数据表中没有 LVCMOS 输出抖动信息。 您知道 LVCMOS 信号在12kHz 至20MHz 范围内的 RMS 抖动吗? 我看到 CDCE6214有一些信息显示整数模式下的最大 LVCMOS 抖动为1.5ps。 我的设计的最大抖动为1.5ps。 但我不想使用 CDCE6214、因为它无法替代现有的 CDCI6214来生成 LVPECL 信号。
3.如果 CDCI6214的 LVCOMS 低抖动不能超过1.5ps。 我可以使用哪些缓冲器来生成具有低抖动的4通道2MHz LVCMOS? 我还可以使用它来生成 LVPECL 时钟。 因此、我希望 CDCI6214的价格能够接近。
此致、
舒