This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:不同频率下的输出功率(图18)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1136182/lmx2594-output-power-across-frequency-figure-18

器件型号:LMX2594

数据表图18显示了3GHz 至15GHz 频率范围内的输出功率。

由于产品的规格是支持10MHz 至15GHz、因此在这个较低的频率范围内、我们是否也具有10MHz 至3GHz 的输出功率?

2.如果可能,请以 Excel 或 csv 格式提供数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    这是电阻器上拉和功率设置为31时的数据。

    10MHz 至1GHz:7dBm 至7.3dBm

    2GHz:8dBm

    3GHz:8.4dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您提供此数据。

    图18使用 OUTx_PWR = 50、而您的数据基于 OUTx_PWR=31。 您是否有基于 OUTx_PWR = 50的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    状态32至47是冗余和模拟状态16至31。 简而言之、OUTx_PWR = 31或50时的输出功率相同。