This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:哪些因素决定 OSCin 中的直流偏置电压

Guru**** 2816005 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1133855/lmx2571-what-factors-determines-the-dc-bias-voltage-in-oscin

器件型号:LMX2571

你(们)好

OSCin 配置为单端时钟。 客户发现、 当使用不同的输入时钟高度时、OSCin 引脚中的直流偏置电压是不同的。

那么、什么因素将决定 OSCin 中的直流偏置电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    在不同 OSCin 配置下、内部偏置电压 可能不同、因为支持的输入电压摆幅不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    感谢您的回复!

    • 您意味着不同的寄存器配置将获得不同的偏置电压?   如果是、哪个寄存器会影响偏置电压、或者所有寄存器都会影响偏置电压?
    • 电压摆幅意味着输入时钟的压摆率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    LMX2571中的 OSCin 缓冲器类型可在单端或差分之间进行配置。 对于每种缓冲器类型、可接受的 OSCin 输入信号摆幅是不同的。 对于每种缓冲器类型、OSCin 引脚电压会有所不同、这是正常现象。 以下寄存器位定义了 OSCin 缓冲区类型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    那么、影响直流偏置电压的唯一配置是振荡器类型?  

    但很奇怪、客户在两个产品上使用相同的 OSCin 输入 buffer_SE 输入、但获得不同的直流偏置电压。  还有其他因素会影响直流偏置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    在相同的配置下、我不希望器件之间存在明显的直流偏置电压变化。 客户得到了什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    很抱歉耽误你的时间。   

    第一版原型的电压为350mv、第二版原型为101mv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    这些直流电压还是 OSCin 信号的电压摆幅?

    同时检查两个原型版本中的 IPBUFDIFF_TERM = 1还是0。 不同版本之间的 OSCin 连接是否有差异?