This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:配置 PLL1输出频率

Guru**** 2383970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1136491/cdce925-configuring-pll1-output-frequency

器件型号:CDCE925

我目前正在使用  CDCE (L) 925来生成系统时钟。 输入为96MHz、Y1上的目标输出为192MHz。 到目前为止、我可以获得与输入时钟匹配的输出、或让 Pdiv1对其进行分频。 但是、我无法使乘法器在 PLL1配置寄存器中工作。 我已完成代码设置、其中偏移量在每个配置中表示为数字。 我认为我已经写入的寄存器应该增加频率、但是无论我如何配置 PLL1寄存器、我都不会观察到任何变化。

谢谢、

Kyle

# input clock selection & set slave address to 0
self.pll.NO_BLOCK.GENERIC_CONFIG1.CONFIG1.value = 0b00001000
self.pll.NO_BLOCK.GENERIC_CONFIG2.CONFIG2.value = 0b00111100
self.pll.NO_BLOCK.GENERIC_CONFIG3.CONFIG3.value = 0b00000010
# Y1 output state selection
self.pll.NO_BLOCK.GENERIC_CONFIG4.CONFIG4.value = 0b01000010

# FS1_x frequency selection
self.pll.NO_BLOCK.PLL1_CONFIG3.CONFIG3.value = 0b00000000
# PLL Mux settings
self.pll.NO_BLOCK.PLL1_CONFIG4.CONFIG4.value = 0b11101101
# Y2Y3_x output state selection
self.pll.NO_BLOCK.PLL1_CONFIG5.CONFIG5.value = 0b00000010
#
# PLL1_0 multiplier/divider for frequency
self.pll.NO_BLOCK.PLL1_CONFIG8.CONFIG8.value = 0b00000000
self.pll.NO_BLOCK.PLL1_CONFIG9.CONFIG9.value = 0b01000000
self.pll.NO_BLOCK.PLL1_CONFIG10.CONFIG10.value = 0b00000100
self.pll.NO_BLOCK.PLL1_CONFIG11.CONFIG11.value = 0b00001011
# PLL1_1 multiplier/divider for frequency
self.pll.NO_BLOCK.PLL1_CONFIG12.CONFIG12.value = 0b00000000
self.pll.NO_BLOCK.PLL1_CONFIG13.CONFIG13.value = 0b01000000
self.pll.NO_BLOCK.PLL1_CONFIG14.CONFIG14.value = 0b00000100
self.pll.NO_BLOCK.PLL1_CONFIG15.CONFIG15.value = 0b00001011

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我不确定您在写入哪一个寄存器。 您可以使用以下软件检查您的寄存器配置是否正确: https://www.ti.com/lit/zip/scac073

    软件将为您的用例创建正确的配置。

    此致、

    Julian