This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:最小频率和最大输出电流

Guru**** 2929150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1136577/lmc555-minimum-frequency-and-maximum-output-current

器件型号:LMC555

您好!

我想使用 LMC555IM 作为可定性多谐振荡器来生成方波。 可能的最低频率是多少? 数据表显示为4kHz。 我可以将其配置为1Hz 吗? 此部件能否驱动80mA 负载? 数据表未讨论输出驱动电流。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    绝对最大输出电流为100mA、如下所示。 超过此值的应力可能会损坏器件。  

    对于1Hz 频率、图8有助于选择组件值。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris 先生

    非常感谢您的回答。 我现在清楚地知道了输出电流范围。

    关于频率、为什么电气规格说4kHz 是可稳态多谐振荡器的最小频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vijetha、  

    表中的这个项目是一个特定的测试条件、表明目标频率为4.8kHz、然而、从器件到器件、您将看到可低至4kHz 或高达5.6kHz 的变化。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris :)