This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:使用 PDN 引脚进行硬件复位

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1137005/lmk05318b-hardware-reset-using-pdn-pin

器件型号:LMK05318B

您好!

我对 LMK05318B 有两个问题、如下所示。

我检查了系统主板上的 lmk05318B 有时卡在 POR 过程中。 我们相信我们的系统遵循数据表中的 POR 设置序列(图9-32)。 POR 后、什么会导致器件不再设置寄存器? 对于电路板上的 lmk05318b、VDD 内核为3.3V、VDDO_x 为1.8V、使用 SPI 接口且 PDN 处于浮动状态。 这个问题并不是在所有电路板上发生的、只是在一些电路板上发生的。

2.为 LMK05318B 通电后、我使用 SPI 设置器件并确认设置成功。 然后 、我尝试使用 PDN 引脚(低电平->高电平)重新配置器件。  但它被卡住了、我无法再设置任何内容。 我想知道是否可以使用 PDN 引脚在不重启电源的情况下对器件进行硬件复位。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否遵循图10-3中的升降指南?

    [引用 userid="380404" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1137005/lmk05318b-hardware-reset-using-pdn-pin ]我想知道是否可以使用 PDN 引脚对器件进行硬件复位而不重启电源。

    同样、在  上电后、您可以将 PDN 设为低电平、然后再设为高电平、以便在不重启电源的情况下进行复位。  这样可以解决您的问题吗?

    73、
    Timothy