This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:将 NUM/DEN 设置为17/1536和1700/1536000之间的差异

Guru**** 2509965 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1137367/lmk61e2-difference-between-setting-the-num-den-as-17-1536-and-17000-1536000

器件型号:LMK61E2

您好专家、

我想知道 将 NUM/DEN 设置为17/1536和17000-1536000之间的性能不同。  1700/1536000是否会将小数杂散能量推至更高的频率以实现更好的滤波?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:  

    我在 LMK61E2EVM 上以~100MHz 的频率对其进行了测试、但我没有注意 到两种配置之间的相位噪声有任何显著差异。 如果您有一些可用的寄存器配置文件、我也可以在 EVM 上测试这些配置文件。 该器件在整数 PLL 模式而不是分数模式下具有更好的性能、但如果使用分数模式、则 NUM 和 DEN 的确切值不应对性能产生重大影响。   

    此致、  

    Connor  

    17/1536简介:

    1700/1536000配置文件: