This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:ZDM (零延迟模式)问题

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK5B33216, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1137047/lmk05318b-zdm-zero-delay-mode-questions

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK5B33216LMK05318

您好!

对于需要将多个集成器件与同一时钟同步的项目、我们正在寻找一个低抖动时钟发生器。

IC 应能够从具有 x16乘法因子的1MHz 至6MHz FPGA 时钟生成多达8个相同的 LVDS 时钟(例如、从3MHz 参考输入时钟获取48MHz 输出时钟)。 此外、我们希望输出时钟与输入参考时钟进行边沿对齐、因此 IC 还应集成零延迟模式(ZDM)。

我们已确定 LMK05318B 似乎符合我们的要求、但数据表对 ZDM 感到困惑。 例如、是第5节:

“DPLL 可以对1PPS (每秒脉冲数)基准输入进行电阻锁定,并在一个输出上支持可选的零延迟模式,以实现具有可编程偏移的确定性输入到输出相位对齐。”

第一个问题:这个模式是否也与一个1PPS 基准之外的传统基准输入时钟兼容?  

第二个问题:据我们了解、ZDM 功能 似乎仅在 OUT7通道上可用。 是这样吗? 或者、我们是否可以在所有通道上获得 ZDM、因为例如、它们都可以共享来自 APLL1的相同输入时钟?

谢谢你

Maxime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    LMK05318B ZDM 不是真正的零延迟、而是在初始锁定时进行同步复位、从而允许相位对齐。

    没错、它只发生在 OUT7上、所以 OUT0到 OUT6的相位将是分开的(但彼此同步)。

    我建议将 LMK5B33216用于需要具有多路输出的 ZDM 的应用。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的快速回答。  
    据我所知、ZDM 仅可用于3个输出(OUT0、OUT4、OUT10)。 是否有任何其他 IC 可以根据我们的应用需求处理至少8个输出的 ZDM?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    LMK5B33216可满足您的需求。  也许数据表应该更清晰一点。  您只能有一个输出用于反馈以实现 ZDM。  然而、当输出相位同步在一起时、所有与反馈所选输出共享相位的输出将与输入时钟处于"ZDM"状态。
      -当所有输出的频率相同时,这不是问题。  但是、如果您具有不同的输出频率、这意味着 ZDM 所需的至少一个输出必须位于三个输出之一上。  然后、如数据表中所述、根据您使用的 PLL、它必须是适用于该 DPLL 的特定输出之一。
      -有关更多详细信息、请参阅此应用手册的第4节: https://www.ti.com/lit/an/snaa294/snaa294.pdf

    在 LMK05318中、ZDM 中 OUT7的同步与所有其他输出的同步是分开的-因此在一个相位上有7个时钟、在第二个相位上有 OUT7个时钟 (它是与输入同步的开环-因此开环 ZDM 或伪 ZDM 可能是一个更好的术语)。

    73、
    Timothy