This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC516:关于 IBIS 模型

Guru**** 2815665 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC509, CDC516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1137209/cdc516-about-ibis-model

器件型号:CDC516
主题中讨论的其他器件: CDC509

大家好、

我已从网站 https://www.ti.com/product/ja-jp/CDC516下载了 CDC516的 IBIS 模型 、但 其中包含 CDC509。

我认为 它们不是一个常见的模型、因为 CDC509有24个引脚 、而 CDC516有48个引脚。

您能否为 CDC516提供 IBIS 模型

此致、

Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  
    这应该是正确的。  

    此致、  

    维森特  

    e2e.ti.com/.../scac014.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vicente:

    感谢你的答复。

    但我认为您所附内容与我从 网站下载的内容完全相同。

    您可以再次确认吗?
    此致、
    Tom Liu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

     CDC516和 CDC509共享该模型、因为它们之间的唯一区别是输出数量、否则它们具有相同的性能。  

    此致、  

    Connor