This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541:加电时的默认寄存器设置不清楚

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1136919/lmx2541-default-register-settings-at-power-up-unclear

器件型号:LMX2541

我们使用 LMX2541SQ3740E 并发现以下奇怪行为:


加电时、引脚20的状态(FTEST/LD)未明确定义。 我们在该引脚上安装了一个1k Ω 上拉至3.3V 的电压。
如果未配置、一些器件会在该引脚上显示高电平、而其他器件则显示低电平。
配置 MUX 寄存器(MUX[3:0]= 4)后、一切正常。
现在、我的问题是 MUX[3:0]寄存器的加电状态、我在数据表中找不到任何信息(SNOSB31J–2009年7月–2014年12月修订)。 对于某些寄存器、数据表中提到了默认状态。

是否所有未提及的寄存器在加电时都设置为零?  
如果是、MUX[3:0]将为0、这意味着"高阻抗"、但如果芯片未配置、则不能具有不同的功率级别。 它应该始终是一个高水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    复位(编程 R7)后、寄存器将复位为其芯片默认值、该值并不总是=0。 MUX 的芯片默认值为15 (0xE)。 遗憾的是、我不知道该寄存器值的状态到底是什么。 如果外部上拉电阻器可以修复启动时的输出状态、我认为这是一个很好的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    感谢您提供信息。 您如何确定 MUX 寄存器的默认设置为0xE?
    数据表中的状态0xE 和0xF 是保留的。 上拉电阻器未解决我的上电问题。 我想我们必须与之保持一致。 配置芯片后、一切正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    内部文档显示了多路复用器的芯片默认值为0xE。 但是、该文档并未说明保留意味着什么。 如果上拉电阻器无法帮助、我没有其他建议。