Other Parts Discussed in Thread: LMK04610
我尝试使用 LMK04610在其中一个输出时钟引脚上生成 SYSREF 脉冲。 我目前正在旁路模式下使用该器件(未激活 PLL、只输出一个输入时钟副本)。 根据我的理解、为了在输出上生成一系列 SYSREF 脉冲:
需要将 SYNC 引脚配置为输入并使能
SYSREF 生成需要 SYNC_PIN_FUNC 为01
3.脉冲计数需要设置为1到32之间的某个数字
需要为所需通道将 SYSREF_EN_CHX 置为有效
我已经仔细检查了所有这些寄存器是否都按应有的方式读取。 我出了什么问题?
谢谢、
Daniel