This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:同步类别和相位不稳定性

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1132979/lmx2594-sync-category-and-phase-instability

器件型号:LMX2594

大家好、  

我们参考了 LMX2594 数据表,但在同步类别上并不完全清晰,因此需要获得稳定的相位。

我们的后置 R 分频器= 1、通道分频器= 2、参考时钟为100MHz、Fout = 7GHz。 根据用于确定 LMX2594数据表中同步类别的流程图、它指向无需软件/引脚同步脉冲的类别1。 不过、我们会在设置 VCO_PHASE_SYNC = 1、INPIN_IGNORE = 1的同时观察不稳定的相位。 我们是否需要将 VCO_PHASE_SYNC 从0切换为1、同时保持 FCAL_EN = 1?

请建议识别同步类别并配置正确的寄存器。

谢谢

阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    由于 CHDIV = div/2、即使您处于类别1、但需要同步模式。 也就是说、您需要使 VCO_PHASE_SYNC = 1。 每次为器件加电并对所有必要的寄存器进行编程时、RFout 和 OSCin 都应同步。   

    由于 VCO_PHASE_SYNC = 1、因此包括分频器将大于1、具体取决于您的配置、 您可能会遇到最小 N 分频器要求问题、需要调整混频顺序或相位检测器频率。 建议使用 TICS Pro 来确定配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答!

    我们可以确认我们处于同步模式1 (右后分频器= 1、通道分频器= 2、REF 时钟为100MHz、Fout = 7GHz)。

    我们以整数模式运行。  我们在任何 PLL 编程之前的开始设置 VCO_PHASE_SYNC = 1、并相应地调整 N 分频器值。  满足 N 分频器值和 CHN_DIV 缓冲器的限制。

    然后、我们对所有必要的寄存器进行编程、以将输出频率设置为7GHz。

    但是、如果我们比较两个 LMX2594的相位输出并对其中一个 LMX2594重复运行自动 VCO 校准(FCAL=1)、当 PLL 锁定时、我们会发现输出相位偶尔会跳~ 5-8度。  请注意、跳转大小似乎与 N 分频器值成反比。

    现在、如果我们重复运行 FCAL=1、然后等待 PLL 锁定、然后切换 VCO_PHASE_SYNC = 0 => VCO_PHASE_SYNC = 1、我们现在似乎实现了一致的相位对齐(无跳跃)。

    由于我们处于同步模式、我们认为不应要求切换 VCO_PHASE_SYNC 以实现一致的相位。

    我们能否确认同步模式1是否需要切换 VCO_PHASE_SYNC? 感觉我们错过了一些东西!

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    我很确定不需要切换 VCO_PHASE_SYNC 寄存器位、我将在周一对此进行尝试。

    BTW、您是否可以确认您正在使用以下配置? 如果没有、请提供您的 TICS Pro 配置、以便我可以在实验中使用它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回复。 我们确认上述配置、请在 您的实验中检查一次。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    请留出一些时间。 Noel 将很快回来。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    我已经检查过这一点、但没有看到相位偏差。 两个器件加电并进行编程后、其输出会进行相位校准。 我还尝试复位其中一个器件、然后对其进行重新编程、输出相位再次对齐。 我使用的板上有两个 LMX2594。  https://www.ti.com/tool/LMX2594PSEVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    感谢您的回复! 我们想在最后使用 TICS Pro 重新创建您的实验、您能否共享您使用的所有寄存器配置?  

    我们可以看到、随着时间的推移、相移会在1小时、2小时甚至更长的时间内随机变化、例如几次。 您能否确认您重复了多少次测试、您是否可以运行100或200次跑步?

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    这是 TICS Pro 配置、与我在该主题中附加的图片相同。  

    e2e.ti.com/.../e2e2594.tcs

    您的意思是、您可以在 Vcc 上电和编程后很快使相位对齐、但如果您让器件运行一段时间、它们的相位会发生变化吗? 如果器件位于不同的电路板上、或者它们位于同一电路板上但远离每个电路板、这种情况尤其可行、因为温度会改变相位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    由于共享了寄存器配置、我们还在 tick pro 上进行了尝试、我们的寄存器没有太大不同。

    是的、当我们持续重复一段时间时、相位未对齐。 我们 同意 几度的温度变化、但我们看到明确的度数明显变化、当我们调整另一个频率时、这种变化看起来与 CHN_DIV 和 N-Divider 有关。

    我们将像您很快完成的那样尝试几个实验。 同时、如果您有任何线索、请随时在此处发布。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    供参考、我有一个双 PLL 板运行一天、它们之间的相位差保持不变(存储器1 =通道1、一天前)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    谢谢、但我们实际上在对 PLL 进行功率循环或反复修剪时测试相位稳定性。 在 CHN_DIV、N-Divider 等配置中、偶尔会出现上述变化的相位跳跃、在接下来的几次重新调谐中、它会保持该相位状态、并再次进入原始相位。 因此、它不是 PLL 随时间变化的简单稳定性、而是随时间变化的重新调谐的一致性。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    对于多个 LMXs 中的固定 PLL 频率、相位偏移/差将与上面提到的 Noel 相同。  

    如果您仍然看到问题、请详细说明您的实际测试设置(设置图像或方框图)以了解详细信息、然后可以就问题提出更多建议?

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal