CDCE6214使用的 RGE 封装的底部(A1 ~ A4)显示有这些"角"
[1]
这些锚固引脚不需要电气连接、但可以连接到 GND 以实现更高的板级可靠性、对吧?
[2]
我可以看到、A1~A4引脚在 x 方向上距离最近引脚的边缘0.25mm。
但是、这是否也是离 Y 方向最近引脚边缘0.25mm 的距离?
此致、
Darren
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Vicente:
快速跟进。
如果使用 A1~A4、是否要求焊接覆盖?
https://www.ti.com/lit/an/sloa122/sloa122.pdf
本文档第2.1.3节讨论了 QFN 布局指南、建议 散热焊盘的覆盖范围大于50%、以帮助限制空洞。
对 A1~A4引脚是否有类似的要求?
此致、
Darren