This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:我的 LMX2594设置是否遵循哪种同步类别?

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1136664/lmx2594-will-my-setup-of-lmx2594-follow-which-kind-of-sync-category

器件型号:LMX2594

您好,

我对 LMX2594的同步类别有疑问。 在我的设计中、我使用了1xLMK04828B + 4x LMX2594。 需要多芯片同步来同步这4个 LMX2594器件。

在图1所示的 LMX2594设置中、RFoutA 将输出10GHz 作为器件时钟、 RFoutB 将输出4.8828125MHz 作为 高速 ADC 的参考时钟。 因此 、RFoutA 的输出 MUX 切换到 VCO、  RFoutB 的输出 MUX 切换到 SysRef。

我的问题是

RFoutA 的路径中不会包含通道分频器,因此我只选择 图2中标记为红色的路径?  

2. category1 将是 最后一个结果,它提到了“完全不需要同步模式”。 这意味着无法使用同步模式?

图1。  LMX2594设置

图2。 同步类别

最棒的问候!!!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    1.正确。

    不需要同步模式意味 着无需使 VCO_PHASE_SYNC=1 (即使您使该位= 1也没有任何影响)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的及时响应!

    因为我想在 RFoutB 中使用 SYSREF 模式、所以除了 SYSREF_EN =1之外、VCO_PHASE_SYNC 必须为1

    如果 类别1中不需要所需的同步模式、  如何实现这4个 LMX2594的多芯片同步?

    我需要对齐所有 LMX2594的器件时钟和 sysref 时钟的边缘。

    另一个问题:在我的 LMX2594 RFoutB 设置中、将输出 sysref、因此 IncludeDivide 将自动设置为4、如下所示。  

    同步类别中的"CHDIV"是否包含 如下图2所示的"IncludeDivide"?

    如果是、 同步类别中的"CHDIV" 也是4。

    图1.  

    图2.

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    相位对齐是指射频输出和参考时钟之间的相位不确定性。 不确定性由基准路径和输出路径中的分频器引入。 在 Cat.1同步中、除法器不会引入不确定性。 因此、射频输出将始终与参考时钟对齐、无需启用同步模式。

    IncludedDiv 位于 N 分频器前面、因此 FPD = fvco /(N 分频器* IncludedDiv)。  您可以将 IncludedDiv 视为 N 分频器的一部分、因此它是否为1或其他值不会影响同步类别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    再次感谢!

    但我对同步模式有一点困惑。  您能帮我一起完成同步过程吗?

    • 首先、由于我要将  RFoutB 用作 SYSREF (4.8828125MHz),VCO_PHASE_SYNC 且 SYSREF_EN 必须设置为1、所以对吧?VCO_PHASE_SYNC =1意味着 IncludeDivider 将是 上述 N 分频器的一部分。

    • 其次 ,RFoutA 用作 VCO 直接输出(10GHz), 因此 RFoutA 路径中的通道分频器被绕过,这意味着 VCO 为1后的 CHDIV。  

    它符合类别1、 不会引入不确定性。 结果是 RFoutA 将始终与基准时钟(Fosc)对齐、对吧?  

    实际上、这种情况如下图所示。 /N 包括 IncludeDivider

    • 第三,、RFoutB 被用作 SYSREF。 我的理解是 、IncludeDivider (=4)包含在反馈中、但 SYSREF_DIV_PRE+SYSREF_DIV+ Div2不包含在内。  

    我的问题是 SYSREF_DIV_PRE+SYSREF_DIV+ Div2 会引入类似于下图中/D2的相位不确定性、是否需要同步模式来重置这些分频器?  

    BTW, RFoutB 被视为哪个同步类别?  

    • 第四、类别1似乎有两个分支。 标记为红色圆圈的分支 难以理解。同步模式是必需的、但没有软件/引脚同步脉冲、因此如何实现同步?

           

    最棒的问候!!!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    SYSREF 运行需要 VCO_PHASE_SYNC = 1。 因此、SYSREF 时钟与射频时钟同步。

    上部类别 1表示需要 VCO_PHASE_SYNC = 1、但无需提供 SYNC 信号来执行相位同步。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Cat.1、是否无需提供与 LMX2594的 Foscin 对齐的同步平均 RFoutA?

    如果是、如果4个 LMX2594的 RFoutA 在其 Foscin 的边沿已在 OSCinP/M 引脚的位置对齐、则它们的 RFoutA 将相互对齐?  

    此致!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。