This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:零延迟模式设置

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1137890/lmk04610-zero-delay-mode-settings

器件型号:LMK04610

您好!

在尝试生成的设计上、零延迟模式无法正常工作。 在反馈模式下(在 TICS Pro 软件的 PLL2选项卡上设置)、PLL2锁定和输出时钟是我所期望的。 但是、如果我在零延迟模式下将其切换到 OUTPUT5或 OUTPUT6、则输出频率会跳升至~4MHz、PLL 不再锁定。 我注意到、当我更改此设置时、PFD + LD 框中的频率会发生变化。 我是否需要使通道5或通道6的输出与预分频器的输出相匹配? 零延迟模式运行还需要考虑哪些因素?

谢谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    要从反馈路径更改为零延迟回路模式(OUTCH5/OUTCH6)、 如果不更改 PLL2_NDIV 设置、则需要确保 OUTCH5_DIV / OUTCH6_DIV 值为"1"。 否则、总反馈分压器值应是 PLL2_NDIV 和 OUTCH5_DIV 的倍数、以锁定 PLL2。

    如果您可以共享使用过的 TICS Pro 配置文件以查看设置、那将会很棒。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajeet、

    这确实是问题。 我想知道、由于我们需要在此应用中使用零延迟模式、并且我们需要将时钟5或6设置为~2GHz (预分频器的3分频输出)、因此我们不会将该时钟用于任何其他应用。 我们是否需要特别注意我们如何处理输出? 我假设我们可以将其端接至50欧姆的接地端。 是这样吗?