This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE937:是否有 CDCE937PERF-EVM?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL9XXPROGEVM, CDCE937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1138220/cdce937-is-there-a-cdce937perf-evm

器件型号:CDCE937
主题中讨论的其他器件:CDCEL9XXPROGEVM

您好!

我刚刚使用 CDCEL9XXPROGEVM 板对 CDCE937时钟发生器进行编程。 我想验证它是否成功生成了预期的时钟输出及其整体性能、但我似乎无法使用编程板来实现它(例如、XIN/CLK 引脚悬空)。  

在 CDCEL9XXPROGEVM 页面上、有一个 EVM 可用于性能测量和评估、器件型号为 CDCE (L) 9xxPERF-EVM、作为每个单独器件的性能评估模块"。 我可以找到适用于所有其他器件但不适用于 CDCE937的性能评估板。

是否有 CDCE937PERF-EVM 模块? 否则、如何建议评估 CDCE937性能?


谢谢!