This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2486:最高结温和最高工作结温

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1138236/lmx2486-max-junction-temp-and-max-operational-junction-temp

器件型号:LMX2486

我尝试考虑该器件的热运行条件、但数据表未指示最高结温和最高运行结温。  具体而言、我想知道器件将在其规格内继续工作的最高结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    E2E 目前正在进行维护、将在10月2日星期一之前不可用。 我们会延迟回复、但我们会尽快回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernard、

    绝对最大值 Tj 的额定值为125摄氏度。