This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:在低温下、LMX2572在全辅助模式下失去锁定

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1027209/lmx2572-at-low-temperature-lmx2572-loss-of-lock-in-full-assist-mode

器件型号:LMX2572

大家好、

LMX2572 VCO 在室温下校准了150个频率点。 读回 VCO_SEL_FORCE、VCO_CAPCTRL_FORCE、VCO_DACISET_FORCE 的值、并将其保存在 MCU 的闪存中。 在-40度的低温下、为 LMX2572加电、依次设置150个频率点、发现大约三分之一的 LMX2572有一些点被解锁。 问题可能出在哪呢?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您是说三分之一的 LMX2572器件还是三分之一的频率点(即50个频率点)存在锁定问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    客户反馈如下:

    共有8块电路板、每个电路板具有 两个 LMX2572。  其中两个电路板、 两个 LMX2572都 有一些已解锁的频率点;其中两 个电路板 、只有一个 LMX2572有一些 已解锁的频率点。 每个 LMX2572 都具有不同数量的频率点、这些点在 -40°C 下为冷启动解锁 两个 lmx2572只发现一个点解锁;三个 lmx2572发现不到10个点解锁;一个 lmx2572发现超过10个点解锁。 此外、我怀疑还没有找到更多未解锁的点。 40°C 时、已测试150个点、未锁定点全部在前50个点内。 我怀疑器件本身的发热在测试后一个频率点时已正确锁定了 lmx2572。 我还在-30°C 下进行了测试、所有 lmx2572均正常。

    此致、

    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    客户反馈如下:

    共有8块电路板、每个电路板具有 两个 LMX2572。  其中两个电路板、 两个 LMX2572都 有一些已解锁的频率点;其中两 个电路板 、只有一个 LMX2572有一些 已解锁的频率点。 每个 LMX2572 都具有不同数量的频率点、这些点在 -40°C 下为冷启动解锁 两个 lmx2572只发现一个点解锁;三个 lmx2572发现不到10个点解锁;一个 lmx2572发现超过10个点解锁。 此外、我怀疑还没有找到更多未解锁的点。 40°C 时、已测试150个点、未锁定点全部在前50个点内。 我怀疑器件本身的发热在测试后一个频率点时已正确锁定了 lmx2572。 我还在-30°C 下进行了测试、所有 lmx2572均正常。

    此致、

    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    您是否有任何更新数据?

    谢谢、

    Amy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您的怀疑是合理的。

    引脚3、27和38处的去耦电容器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    此主题已打开很长时间。 我将其标记为 TI 认为已解决、但如果客户需要其他帮助、请跟进。

    此致

    Derek Payne