This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:在 VDD=+3.0V 的电压下运行

Guru**** 2926790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1030850/lmk1c1102-operating-from-vdd-3-0v

器件型号:LMK1C1102

您好!  

 LMK1C1102的数据表具有 VDD=+3.3V、+2.5V 和+1.8V 的性能规格。

我开发的硬件具有 VDD=+3.0V。

 LMK1C1102是否能够在 VDD=+3.0V 的电压下运行?

如果是、在 VDD=+3.0V 下运行 LMK1C1102时、其性能与   VDD=+3.3V 性能规范相似 、或者接近或超过 VDD=+2.5V 性能规范、是否合理?

或者出于某种原因、不建议在 VDD=+3.0V 的电压下运行 LMK1C1102?

如果我考虑 VDD=2.5V 规范、但使用 VDD=3.0V、那么驱动  LMK1C1102 和由 LMK1C1102驱动的器件 都在 VDD=+3.0V 的电压下运行

VDD=+3.0V 时的振荡器模块输出技术规格

输出电压高:0.9xVdd = 2.7V

输出电压低:0.1xVdd = 0.3V

LMK1C1102 (使用 VDD=+2.5V 规格、但使用 VDD=+3.0V 计算)

VIN 高电平:0.7xVdd = 2.1V

VIN 低电平:0.3xVdd = 0.9V

输出电压高:0.8xVdd = 2.4V

输出电压低:0.2xVdd = 0.6V

FPGA 3.0V 输入规格、VDD=+3.0V

VIN 高电平(最小值):1.7V

VIN 低电平(最大值):0.8V

在我看来、它应该起作用、但我确认 LMK1C1102 可以在+3.0V 电压下工作、性能与+2.5V 性能规范一样好。

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们建议使用1.8V、2.5V 和3.3V 的电源电压、并且无法保证 VDD = 3.0V 的性能与2.5V 相同。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我想我们可能可以将+3.0V 电源更改为+3.3V、这样我们 就可以按照建议使用 LMK1C1102。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我想在我的声明中明确说明: LMK1C1102 能够在3.0V 电压下运行、但我们建议使用1.8、2.5和3.3V 电压、因为这些特定电压已经过测试并在数据表中列出。  

    如果我之前误导过您、我深表歉意。

    此致、

    Jennifer