This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:安装孔距离/尺寸

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1030948/lmh1983-mounting-hole-distance-dimension

器件型号:LMH1983
主题中讨论的其他器件:SD1983EVK

您好!

你好。

我们的客户对 SD1983EVK 安装孔之间的尺寸和距离有类似的疑问。 因此,我把他们提到原来的职位。 但是、他们说、照片中所示的尺寸(115.1536mm 和110.0836mm)显然与他们手头的电路板尺寸不同、根据他们的直接测量结果、尺寸分别约为112mm 和105.5mm。

您能否验证哪些信息是正确的? 谢谢你。


此致、

Cedrick


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    数据取自光绘文件、数据是准确的。

    我认为问题是、我使用 TI 标识测量电路板、而我相信客户仍在使用带有 NS 标识的旧电路板。  

    我试图找到旧板的光绘文件、但没有成功。  

    由于它们具有电路板、因此可以自行测量尺寸。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    你好。

    感谢您的建议、但是客户是一个带有 TI 标识的电路板。 请参见随附的。



    您是否可以共享板级配置文件? 期待您对此提供帮助。 谢谢你。

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    此布局与我从 EVM 构建系统获得的光绘不同。

    如您所见、TI 标识位置不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    您是否有关于此板的安装孔信息?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    上帝日。

    我相信 Chris 在问我们是否有(或我们没有)客户电路板的安装孔信息(光绘/电路板文件)?




    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我有光绘文件和设计文件、因为它们在 TI 系统中可用。 但是、布局与 Chris 的电路板不同。 您是否仍然需要光绘文件?