This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230ZLSR

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1031240/ds250df230zlsr

主题中讨论的其他器件:DS250DF230

尊敬的 TI 供应商:

我的设计涉及25G 重定时器(DS250DF230ZLSR),

  由于产品规格的变化、原始 I/O 具有两种类型的10G 和25G SFP 应答机、可使用 SW 切换 SFP 类型。

但移除25G SFP、因此仅具有10G XFI 接口。

我想知道是否需要更改重定时器软件以删除重定时器。

并且可以直接连接 到 SFP+ conn,请勿使用重定时器。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS250DF230可用于25G 和10G SFP 接口以及 XFI 接口。 主机只需对重定时器执行少量 I2C 寄存器写入操作即可设置其 CDR 以锁定到特定速率(例如25GbE 与10GbE)、还可以根据需要调整其 Tx EQ 前标和后标 EQ 设置。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这个函数,我只知道 DS250DF230是否被保留,软件是否需要修改它? 方框图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我不理解这个问题。 您询问的是什么软件? SFP+模块配置?

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于目前计划的不同规格共享相同的 PCB 设计和软件代码、其中一个产品仅为10G SFP +、因此我想为其 SKU 产品预留重定时器 IC。
    那么、我要求需要更改 SW 代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 重定时器需要一些寄存器写入来设置它执行不同的功能模式、包括10G 和25G CDR 速率。 您需要在软件中为重定时器配置预留一定的裕度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白、对于另一个 SKU、我必须删除 TI 重定时器、并且不安装、我仍然必须控制重定时器寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想为重定时器 SKU 和无重定时器 SKU 使用完全相同的系统软件、那么您需要将用于配置重定时器的软件函数添加到代码中。 显然、您不会为无重定时器 SKU 激活这些功能。

    罗德里戈