This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:生成 FMCW 雷达的线性调频脉冲

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1031181/lmx2595-chirp-generation-for-fmcw-radar

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2572

我正在考虑用于 FMCW 雷达的 LMX2595。 这不仅仅是一个问题、而是一个请求、但我希望能够检查 PLL Platinum SIM 中的频率斜升和线性调频脉冲生成情况。 我目前正在将 LMX2595与 ADI 的 IC 进行比较、ADI 的设计工具可以计算线性调频脉冲的频率误差和相位误差、它还可以在频率宽度过大时看到周期差异。

LMX2595具有内置的 VCO、这非常有吸引力、但我想知道频率范围斜坡和线性调频脉冲的可能范围。 是否可以检查提示专业? 如果我放置一个距离启动频率较远的所需斜坡结束频率、则入口滤波器将变为橙色。 这是否意味着无法设置?  即使我可以确认可以使用 tips Pro 设置参数、我也想估算设计阶段中线性调频脉冲斜率与 PLL 带宽之间的关系。 如果您考虑以上内容、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    TICS Pro 不会告诉您可能的无校准斜坡范围和其他斜坡特性、它只是一个帮助我们配置寄存器的工具。

    无校准斜坡范围(换句话说、线性斜坡范围)非常有限、通常约为100MHz、但无法保证该范围。  

    请同时阅读 LMX2572数据表和 EVM 用户指南、我们在此提供了更多说明和示例。