This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:压摆率测量请参阅

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1030997/lmk00301-slew-rate-measurement-consult

器件型号:LMK00301

大家好、

对于差分 CLK 输入压摆率测量、客户想要知道如何测量压摆率? 两个测量点是20% 还是80%?

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    可通过以下步骤来完成压摆率测量:

    1) 1)使用压摆率大于3V/ns 的输入源

    2) 2)使用设置的示波器收集阈值为20%至80%的上升/下降时间测量值。

    3)计算:压摆率=((0.8 - 0.2)*VIN、振幅)/tRISE

    此致、
    Jennifer