This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:250MHz 输出的寄存器设置

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1028854/cdci6214-register-settings-for-250-mhz-output

器件型号:CDCI6214

您好!

我想在通道2和3上生成250MHz 输出、同时使用100MHz 振荡器作为 REF 时钟的输入。 寄存器设置应该是什么? 零极电阻器和电容器的值应该是多少? 我使用下图中的 TICS PRO 设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流设置看起来正确。 如果在单击"recal"按钮后 PLL 未锁定、则可能是由于输入所致。 例如、当选择"LVCMOS"输入时、基准时钟不能进行交流耦合。 尝试将基准源更改为差分。

    在这种情况下、环路设置可以保持默认值。 如果您想仿真环路动态、请参阅以下文章 :https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993987/cdce6214-q1evm-bom-and-loop-filter-calculation

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复。 我使用这些寄存器设置、但只能获得500Hz 时钟输出(具有100MHz 参考时钟)。 您有一组寄存器可用于我吗?

    0x00001000
    0x00016B27
    0x00020000
    0x00030800
    0x000400D7
    0x00050028
    0x000619CA
    0x00070C0D
    0x00080001
    0x00090000
    0x000A0000
    0x000B0000
    0x000C0000
    0x000D0000
    0x000E0000
    0x000FA037
    0x0010921F
    0x001126C4
    0x0012FFFF
    0x00130000
    0x00140001
    0x00150000
    0x00160000
    0x00170000
    0x00180000
    0x00192406
    0x001A0A1C
    0x001B0002
    0x001C0000
    0x001D400A
    0x001E5145
    0x001F1E72
    0x00200000
    0x00210007
    0x00220050
    0x00238000
    0x00240000
    0x00250004
    0x00260001
    0x00271851
    0x00280008
    0x00298000
    0x002A0000
    0x002B0002
    0x002C0405
    0x002D1A65
    0x002E0008
    0x002F8000
    0x00300000
    0x00310002
    0x00320025
    0x00339861
    0x00340008
    0x00358000
    0x00360000
    0x00370000
    0x00380001
    0x00399851
    0x003A0008
    0x003B1061
    0x003C0018
    0x003D1500
    0x003E4218
    0x003F4210
    0x0040000D
    0x00410F34
    0x00420200
    0x00430020
    0x00440000
    0x00450000
    0x00460000

    此致、

    Irmak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irmak、

    您可以将.TCS 文件发送给我吗? 在 Ticspro 中、执行 File -> Save。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    附加了该文件。 谢谢

    e2e.ti.com/.../PLL_5F00_500Hz_5F00_20210825_5F00_250mhz.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irmak、

    如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Hao