This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:最大 SPI 速率

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1031025/lmx2820-max-spi-rate

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件: LMX2594

LMX2820是否有可能以50MHz 运行? 数据表指定最大40MHz、但测试条件状态1/(tCWL + tCWH)为50MHz

该规范中是否有任何裕量? 此外、LMX2594以75MHz 的写入频率运行、其条件为 tCWL + tCWL > 13.33nsec (75MHz)、因此这两个规格令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    是的、我们确实有裕量。 实际上、我们可以随意地说最大值 频率为60MHz、我们计划稍后在数据表中对此进行更新。