This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:问

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1025037/lmx2492-q

器件型号:LMX2492

尊敬的 TI 支持团队、我想跟进之前关于通过电荷泵监控在 LMX2492上进行锁定检测的对话、这是两个月前由 Noel 处理的。  

从我们的一批 PCB 中、我们没有得到 CPMON 输出的可靠行为。 我们的解决方案一直是转向汽车系列(LMX2492Q)、而使用这些器件时、问题仍未重现。  

但是、我想与您确认这是一种有效的解决方案、您可以根据汽车串联电阻器网络不太容易出现不可靠行为的假设进行验证。

此外、我想分享一下麻烦的器件上的标记:它们的读数为"X2492 - 4AU - ALYJ"。 您能否确认这可能是受任何问题影响的批处理?

谢谢、祝您一切顺利- Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、您好!

    我认为-Q 版本的 CPMON 电路的电阻器网络没有设计变化、我认为 CPMON 未在生产中进行测试。 让我再次与团队核实一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好、感谢您对此进行深入研究。 您是否能够获得任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、您好!

    是的、设计人员确认这两个版本器件之间的 CPMON 没有硅片变化。