This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:输出频率不准确

Guru**** 2544530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1030931/lmk04828-the-output-frequency-inaccurate

器件型号:LMK04828

大家好、

OSCIN 输入192MHZ、PLL2乘法器至3072MHZ、分离输出192MHZ、使用内部 VCO1、输出频率不准确。 可能的原因是什么?

后来发现 fPD2只能高达155MHz、fPD2大于155MHz 时输出频率是否不准确?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我有三种可能的解释:

    • SYNC_DISSYSREF 位是否已清除? SYSREF 信号可能会复位 SYSREF 分频器、这将导致 PLL 持续退出锁定状态。
    • 是否启用了 SYSREF 分频器? 需要启用 SYSREF 分频器以实现 SYSREF 反馈。
    • 是否已从默认值修改环路滤波器? (C1 = 47pF、C2 = 3.9nF、R2 = 620Ω Ω)我快速检查了、但环路滤波器应在此配置下保持稳定。

    如果满足上述所有条件、则可能是192MHz 过高、相位检测器无法可靠工作。 它在96MHz 下工作吗?

    此致、

    Derek Payne