This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:逻辑输出高电平

Guru**** 2926960 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1027180/lmk5b12204-logic-output-high-levels

器件型号:LMK5B12204
主题中讨论的其他器件:LMK5C33216

您好、TI、

snas810a 将逻辑输出高电压 V_OH 指定为1.2V 最小值@ 1mA。 VDD_DIG 意味着这是一个3.3V 标称端口、因此在 SPI 模式中、例如、SDO 通常连接到3.3V 标称输入、需要2V 作为最小输入高电压。

SDO 能否驱动最低要求2V 的输入? 如果是、是否可以改进逻辑输出特性规格或提供相关的 V 与 I 特性图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI、SDO 能否驱动最低要求2V 的输入?

    LMK0531B (snas801b)与之类似:

    但 LMK5C33216 (snas750b)说:

    这似乎是正确的。

    因此、LMK5B12204和 LMK0531B 可能是 SDI 引脚的复制错误。 请确认 LMK5B12204和 LMK0531B 上的 SDO 将驱动与 LMK5C33216类似的电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI、SDO 能否驱动最低要求2V 的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI、上面的任何重复、请吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boehmer、

    我对我们的答复延误表示歉意!

    我检查了我们的数据、VOH 将能够驱动>2.0V @ 1mA 的电流。  我希望该规格与 LMK5C33216相同、但会在更新数据表时确认。

    它似乎是由误差使用的1.8V 输出或2级 VIH 规格。

    73、
    Timothy