This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:PLL2 N 分频器值组合

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04806
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1030126/lmk04806-pll2-n-divider-value-combination

器件型号:LMK04806

您好!

我的客户使用的是采用以下 PLL2设置的 LMK04806、PLL2被正常锁定。

然而、据说将 N 分频器组合从2/40更改为4/20、PLL 被解锁。

对于 PLL2 N 分频器组合、是否需要遵循任何规则?

或者客户的设置是否有问题?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    在 VCO 频率校准期间、 它将采用 PLL2_N_CAL 值进行校准、PLL2_N_CAL 值应与 PLL2_N 相同

    因此、当它们将 PLL2_N 值从40更改为20时、它们也需要将 PLL2_N_CAL 值更改为20 (R29寄存器)。

    此致、
    Ajeet Pal