This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1030064/lmx2571-lmx2571

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: CODELOADER
我们将设置 LMX2571同步。 使用 TrCtl 引脚在2个频率之间切换。
请参阅我们 正在使用的随附寄存器设置。
更多信息:
-将 F1、F2路由到 OUTBUF_RX_EN (这被用作到混频器的 LO)
-使用 TrCtl 在 F1和 F2之间切换
- 在初始 操作期间将寄存器 R0设置为0x002983、在正常操作期间将寄存器 R0设置为0x000983。
问题是、在切换期间、我们在输出端仅看到 F1、而在 F2上根本看不到输出。
此外、我们不知道如何在 Codeloader PLL F2中激活
寄存器设置  
R60 0x3CA000
R58. 0x3A8C00
R53 0x357806
R47. 0x2F6000
R42 0x2A0210
R41 0x290810
R40 0x28101C
R39 0x2711FB
R35. 0x230C80
R34 0x221000
R33 0x210000
R32 0x200000
R31 0x1F0000
R30 0x1E0000
R29 0x1D0000
R28 0x1C0000
R27. 0x1B0000
R26. 0x1A0000
R25 0x190000
R24 0x18001F
R23 0x171F44
R22 0x168184
R21 0x150101
R20. 0x14401F
R19. 0x131200
R18. 0x12D990
R17. 0x117A40
R16. 0x100000
R15. 0x0F0000
R14. 0x0E0000
R13. 0x0D0000
R12. 0x0C0000
R11. 0x0B0000
R10. 0x0A0000
R9. 0x090000
R8. 0x08001F
R7 0x071F44
R6. 0x068184
R5 0x050101
R4 0x04401B
R3 0x031200
R2 0x025E10
R1 0x017A5F
R0 0x000983
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gadi、

    寄存器设置是可以的。 您应该能够通过切换 TrCtl 引脚从 RX 端口获取两个频率。

    您能否使用 TICS Pro 而不是 CodeLoader 来对 EVM 进行编程?