This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:输出使能时间时钟周期

Guru**** 2385390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1029444/lmk1c1102-output-enable-time-clock-cycles

器件型号:LMK1C1102

关于输出使能时间(技术规格如下所示):

即使 OE 引脚在加电时始终通过上拉电阻器拉至 VCC,此“消耗”时钟周期吗?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cassidy、

    每次触发 t1G_on/off 时都会发生。 如果 OE 始终拉高、则 t1G_ON 的5个周期在上电时仅发生一次。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 输入开始切换之前、如果将 ENABLE 拉至高电平/通电、您所做的陈述是否适用?

    我们不能丢失时钟周期、因为它用于通信协议时钟。

    在以下情况下、我们是否会丢失任何时钟周期:

    1. 器件通电且 OE 被拉至高电平;输入上无时钟
    2. 数据表中指定的某些超过"输出激活前的启动时间"的延迟或时间周期
    3. 输入时钟开始切换
      1. 在这里、我们期望第一个输入时钟周期也出现在输出上
      2. 鉴于传播延迟为3ns、这是相当低的、并且这不是基于 PLL 的器件、我预计所有时钟边沿、包括第一个时钟周期、都将传播到输出、前提是器件在第一个时钟周期之前很久才启用。
      3. 您可以确认吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cassidy、

    OE 取决于 CLKIN。 如果没有 CLKIN、则在有 CLKIN 信号之前不会发生 t1G_ON。

    1.不

    2.不

    3.是的。 当 CLKIN 开始切换时、将发生 t1G_ON。 之后、输出将输出一个信号。

    此致、

    Jennifer