This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:通过 Tics Pro 软件与放大器对定制 PLL (LMK03318)进行编程;USB 转 I2C Elite

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1029988/lmk03318-programming-a-custom-pll-lmk03318-via-tics-pro-sw-usb-to-i2c-elite

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

你(们)好

我想知道我是否可以通过 TICS Pro 软件和 USB 转 I2C Elite 编程器配置板载 PLL

(https://i2ctools.com/product/usb-to-i2c-elite/)

此致

Omer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    要使用 Ticspro、您必须具有 EVM 或 USB2ANY 软件狗。  https://www.ti.com/tool/USB2ANY

    但是、您也可以从 Ticspro (文件->导出十六进制寄存器)导出十六进制寄存器、然后将寄存器内容粘贴到您自己的 I2C 平台。

    此致、
    Hao